您好,
我有 USB2ANY 接口和 BQ79656EVM 器件。
在用于编程 BQ79656EVM 的 AutoEval GUI 软件的描述中,我看到以下说明(第5页,1.1.3更新 USB2ANY 固件):
“此步骤对于 GUI 正常工作而不出错至关重要,如果您遇到问题,可能是第一个问题
首次连接到 EVM 时出现的任何问题。 如果您没有正确执行此操作,GUI 将会通知您
您的 USB2ANY 硬件未正确连接或固件版本已过时。 如果是 GUI
认识到这一点后,它将提示您安装最新固件并提供更新 USB2ANY 的进一步说明。
1.要正确使用最新的 bqAutoEval PG2.0 GUI v1.0,您需要更新到固件版本
3_1_1_14. 该文件名为 USB2ANY_3_1_14- BQAutoEvan.txt。
2.下载并解压缩 USB2ANY 资源管理器安装程序文件夹的内容(2_slvc695.zip,也可以下载
请从 http://www.ti.com/tool/USB2ANY 下载 并在下下载 USB2ANY Explorer 软件
关键文档)并从其中运行可执行文件。 保留所有默认安装文件夹位置。
3.要更新 USB2ANY 固件,请确保已下载 USB2ANY SDK 并运行可执行文件
(2_USB2ANY_2.8.2.0_SDK_Setup.exe)。 如果未更改安装向导的默认位置,
该文件夹位于 C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK 中。
4.确保 USB2ANY 固件文件“USB2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt”保存在硬盘的某个位置
驱动器。 复制“USB2ANY_3_1_14- BQAutoEval.txt”文件,并将其粘贴到“固件”文件夹中,如所示
图像下方。'
但是,“USB2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt”和“2_USB2ANY_2.8.2.0_SDK_Setup.exe”这两个文件对我都不可用。 我在计算机上找不到它们。
可以帮我找到它们吗?