This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:参考引脚的驱动电流

Guru**** 2514125 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1071720/ina190-the-driving-current-of-ref-pin

部件号:INA190
“线程: TINA-TI测试”中讨论的其它部件

各位专家:

客户正在使用一个 LT6656 (1.25V)驱动8 INA190的参考引脚。

他们想知道 REF 针脚的驱动电流是多少,以确保  LT6656 能够驱动所有这些针脚。

谢谢你。

此致,

辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy,您好!

    TINA-TI 模拟显示通过参考引脚的电流非常低。 不确定这是否正确。 但可能有效,因为 INA190是一个低功耗放大器,仅消耗50µA Ω 电源电流:

    但还有另一个问题。 通过参考引脚的电流是双向的。 因此,电压参考不仅必须提供电流,还必须吸收电流。 因此,数据表图37中所示的简单 OPAMP 缓冲区可能是更好的选择。 或者,可以将模拟负载电阻器从 LT6656的输出安装到信号接地,以便 LT6656始终保持源电流,并且永远不会进入反向电流模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辛迪,

    Kai 在这里是正确的,因为模型参数设计为在这里显示典型性能,包括参考引脚电流。 彼得还在 这个论坛上为 INA190捕获了一些测试数据。 每个设备的电流不应超过几个 UAS。