Other Parts Discussed in Thread: LM339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM339 你好
TI LM339应用手册指出,输入不应直接连接到低阻抗节点。 在我看来,这是否意味着电路的 A 版是正确的? 两者之间的唯一区别是1k 电阻器 R1。
此致
阿尔西奥


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,阿尔西奥
由于两台设备都关闭了同一个耗材,因此几乎不可能将输入从耗材上方或下方拉出。 运算放大器输出很可能会将电流限制在任何危险值以下。
如果它们是由不同的电源供电的,那么我建议串联电阻器在加电/断电过程中限制由电源排序引起的任何电流(输入被拉至电源以外的可能性更大)。
但是,如果 VREF_5V 来自另一个电源,则在加电/断电期间,如果 VREF 线路高于或低于电源,则应有一个电阻器与输入串联以限制输入。