This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV831:轨对轨信息

Guru**** 1179420 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV831
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1071299/lmv831-rail-to-rail-information

部件号:LMV831

你好,支持。

我想在电路中使用 LMV831运算放大器,但我在查找轨对轨信息时遇到了问题。

我在网页上找到了以下信息:铁路到铁路“进入到 V,离开”。  

我无法理解“In to V”是什么意思。

放大器不能支持的电压水平接近 V+多少?

谢谢你。

此致。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    “输入到 V-”表示 LMV831的共模输入电压范围包括“V-”。 但根据数据表,输入电压应与正极电源电压保持1.2V 的距离。