This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:集成参考电压电流感应放大器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181, INA250, INA253, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074256/ina181-integrated-reference-voltage-current-sense-amplifier

部件号:INA181
“线程”中讨论的其它部件: INA250INA253INA240

您好,

我使用的是 INA181,但我需要集成电压基准电流放大器,以用于下一个应用。 我的主板空间非常有限。 你会给我一些建议吗?

电源电压为3.3V

参考电压为1.65V

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我知道您想为集成分流电压输出电流感应放大器更换 INA181吗? 如果正确,我建议使用 INA250或 INA253。  

    如果不是这种情况,您可以详细说明集成电压参考电流放大器的含义吗?

    此致,

    凯斯特伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的意思是,我们能找到生成的内部参考电压电流感应放大器吗? 我们没有足够的空间来添加外部1.65V 参考电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉我误解了我的意思。

    您可以使用 INA240或 INA28x 系列将 Ref2连接到 Vs,而 REF1连接到 GND。 您可以参阅第8.4.3.2节下的 INA240数据表和/或第7.4.1.2.2节下的 INA28x 数据表。 这种方法将取决于的质量与您的质量。

    我们还有一组设备 TMCS1101AxB,其内部参考值为=0.5*vs。 请记住,这是一个磁电流感应放大器。

    如果您有任何疑问,请回答

    此致,

    凯斯特伦斯