This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640:加电时输入+/输入电压

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8640, INA281
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075889/lmp8640-in-in--voltage-when-power-up

部件号:LMP8640
“线程: INA281”中讨论的其它部件

大家好,团队

当我的客户使用 LMP8640来感应 NVDIMM P12V 电源时,他们发现,当 LMP8640由+5V/0V 供电时,当 Vbus 不存在时,IN+/IN-针脚上的电压大约为1.375V (我的意思是分流器不是由外部电源供电)。

请问1.375V 是否正常? 如果是,请告诉我原因。 内部放大器的方框图可能是什么?

如果是这样,我能否知道我们所有的电流感应器件是否都是这样? 如果有人能像偏压一样阻隔这样的电压吗? 谢谢!

此致,

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾您好,

    这是由于设备的输入偏置电流造成的。  由于输入引脚通常需要一些输入偏置电流,因此电压取决于您的应用以及您如何浮动输入。  您可以看到,在 LMP8640上,在较低的电压下,它确实需要更多的偏置电流,这就是它的稳定位置。

    我建议尝试一下 INA281,因为我认为这些选项总的来说是一个更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔:

    谢谢! 客户询问,我们是否有要替换 LMP8640的 P2P 解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾您好,

    INA281A 是引脚对引脚。  NC 销不在那里。  如果需要更好的精度,则使用 INA293A。  确保使用“A”引脚选件