This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9032:数据表问题

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9032-Q1, TLV9032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075277/tlv9032-datasheet-table-question

部件号:TLV9032
“线程:测试”,,

您好 TI,

查看数据表(此处至少找到了版本: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv9032-q1.pdf),我注意到表6.6和表6.8似乎相同,但表6.8中的两个 PSRR 条目(表6.6中没有显示)除外。  在"6.6电气特性"和"6.8电气特性"下所述的条件是相同的,只要我可以告诉大家,表中的参数,测试条件,最小/典型/最大和单位(即所有数据)是相同的。  如果是这样,6.6的目的是什么?  实际上是否有两种不同的情况(例如,一种是用于3.3V 电源电压,一种是用于5V 电源,而这两种情况都意外地被标记为5V)? 或者只是意外的重复。

谢谢,

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TLV9032数据表中,第6.6节适用于 TLV90x2设备,第6.8节适用于 TLV90x4设备。 显然,当这些表复制到 TLV9032-Q1数据表时,标题的这一部分被意外遗漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    这是一个发布错误。 四核表应与双核表相同。 紫外线/V 线不应出现。

    177.8 uV/V = 75 dB,因此它相当于 uV/V 中的75dB 行

    我们将在下一个修订版中更正此问题。 感谢您的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢保罗!