This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237-Q1:有关计算的几个问题

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1077265/ina237-q1-several-questions-about-the-calculations

部件号:INA237-Q1

大家好, 我对计算有几个问题

问题1.我们对 V_VBUS,V_BUS 之间的区别很好奇

似乎 V_BUS 是测得的总线电压,V_VBUS 是 VBUS 引脚的电压输入

正确吗?

问题3. 我们想知道计算电流的方法。

据我们了解,电流[A/LSB]= V_分流 器/分流器

但请您具体描述一下吗?

谢谢你,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lee,

    感谢您使用 TI 论坛。 以下是我对您问题的回答:

    1)是的,您在这里的理解是正确的

    2) 0.2乘数不是专门指电压,而是基于内部计算和寄存器大小限制的 LSB 大小的转换系数。  当 ADCRANGE 需要对 ADCRANGE 进行任何更改时,0.2不会随 ADCRANGE_CAL 寄存器的更改而改变。

    3)电流是根据分流器寄存器计算得出的。 SHUNNT_CAL 用于提供 Rsunt 值和所需的当前 LSB 的内部计算。