This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:IN+引脚阻抗参考

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393B, LM393, LM393LV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082178/lm393-in-pin-impedance-consult

部件号:LM393

大家好,团队

客户正在此处咨询 IN+引脚(3)阻抗值。 请在这里帮助我们。

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些输入是 PNP 晶体管的基座,因此它们总是输出电流。 偏置电流大约恒定;请参阅 LM339,LM393和 TL331系列比较器的应用设计指南第2.1节。 您可以将输入电压除以偏置电流以获得电阻,但该值不如电流本身有用。

    如果您想估计动态电阻:图6-21…6-23显示了 LM393B 的偏置电流与输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    在理想条件下和室温下,LM393的动态输入电阻超过100mohm。 您可以轻松地从输入偏置电流与输入电压图解中得出此值。 但请记住,输入偏置电流变化主要由高静态输入偏置电流控制,这不仅显示了高制造公差,还显示了高温度漂移。 因此,对于 LM393,不应该谈论输入阻抗。

    另一种方法更有意义:由于 LM393的高输入偏置电流,所有源电阻都应限制为足够低的值。 否则,输入偏置电流会导致源电阻的电压降,该电阻显示为附加偏移电压,并且很容易超过 LM393的输入偏移电压。 一个良好的规则是保持源电阻低于

    R < 5mV / 250nA = 20k

    其中5mV 是最大输入偏移电压,250nA 是室温下 LM393的最大输入偏置电流。

    因此,如果您的应用中的源电阻高于20k,则最好使用 CMOS 比较器,与 LM393相比,输入偏置电流要小得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    正如克莱门斯和凯所提到的,“阻抗”是一个过时的术语。

    最好知道有一个恒定的25nA 从 V+流出,然后从输入端流向地面。

    有关更多信息,请参见 LM393应用说明(第2.1节):

     LM339,LM393,TL331系列比较器的应用设计指南

    有关更低的偏置电流,请参阅 LM393B,它的偏置电流大约为偏置电流的十分之一(更高的“阻抗”)。

    如果电源小于5V,LM393LV 具有 CMOS (无偏置电流) R-R 输入,因此“阻抗”为10的高时值。