This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4031:THS4031单位增益稳定

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1087473/ths4031-ths4031-unity-gain-stable

部件号:THS4031

THS4031单位增益稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    很难说。 图21至28显示了频率响应,增益为1,具有不同的反馈电阻器 RF。

    相位稳定性分析显示,“边缘”相位边界为49°,带有特定反馈组件,特定隔离电容负载和特定源阻抗:

    e2e.ti.com/.../michael_5F00_ths4031.TSC

    但这种模式是从1999年开始的,可能已经过时,甚至是错误的。

    然后,第8.3.2节明确指出,THS4031只有在噪声增益高于2时才稳定。

    如果我必须以1的增益使用 THS4031,我会尝试获得更新的 Spice 模型,如果该模型的相位差超过55°...60°,如果没有更合适的 OPAMP,我会考虑使用此 OPAMP。

    顺便说一句,一个补救方法是在 THS4031的输入处放置一个2:1的分隔器,并以2的增益运行 OPAMP:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔和凯,您好!

     感谢您进行模拟,展示设备在单位增益时的行为。 正如凯在图21至28中指出的,该装置是在单位增益时指定的。 数据表的第一页随后从增益2 (-1)或更高修订为单位增益稳定。 尽管同一节中的表格提供了一个建议的反馈电阻值,以获得1V/V 的电流,但该校正似乎没有贯彻到第8.3.2节

     正如凯还表明的那样,它实际上取决于您的整体设计的组件选择和相位边距容差。 您能否分享有关您的应用程序和设计要求的更多详细信息?

    谢谢你,

    Sima