This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ACF2101:不能让Spice模型按预期在LTSpice中运行

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ACF2101, TINA-TI, IVC102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1087313/acf2101-can-t-get-the-spice-model-to-run-in-ltspice-as-expected

部件号:ACF2101
主题中讨论的其他部件: TINA-TIIVC102

您好,  

我尝试在降噪方面对照传统的T互阻抗放大器来评估ACF2101。

作为第一步,我尝试在LTSPICE中模拟ACF2101,但我遇到了正确输出的问题。

  • 输出或多或少保持在8.44V (而不是从0V开始)
  • 当保持引脚打开时,输出集成不会发生
  • 虽然输入电流为正,但输出电压不是负  

我已经考虑过FS=10kHz的时钟

我已经浏览过其他帖子,但似乎没有帮助。

在确定错误或进行必要更改以使模拟正常工作方面提供任何支持都将很有帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Prashanth:

    它在TINA-TI中是否工作?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Prashanth:

    请 理解,LTSpice是TI竞争对手之一的唯一财产, 当用户尝试将我们的模型应用于他们的模拟器时,我们无法提供帮助。 这与我们必须遵守的财产所有者使用协议有关,正如他们必须遵守我们的TI工具使用协议一样。

    Kai问"在TINA-TI中是否有效?" TINA-TI是TI提供给用户的两个基于PSpice的仿真器之一。 另一个是TI的PSpice。 我使用TINA-TI测试了ACF2101仿真模型,它很容易收敛并生成如下所示的结果。  您可以在竞争对手的模拟器中设置此电路,看看它是否能提供您期望的结果。 我提供了TINA -TI电路文件,以便您可以看到线性片段源是如何设置的。

    我检查了ACF2101 模型的 PSpice语法,它们对于TINA-TI Spice和我们为PSpice提供的模型是相同的。 因此,您应该能够在其他基于PSpice的模拟器中运行模型。 当然,文件扩展名和符号文件会有所不同,必须进行设置才能与特定模拟器兼容。

    ACF2101仿真模型已使用了大约30年, 与目前使用的模型相比,使用了简化的模型。 我相信它不能精确地模拟噪声性能。 没有更新ACF2101模拟模型的计划。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程


    e2e.ti.com/.../ACF2101_5F00_Test_5F00_01.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢有关Tina和模拟文件的提示。 它提供了帮助。

    关于噪声模拟,您提到ACF2101是一个较旧的模型,不支持它。

    ICV102U型号有无噪声参数建模?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Prashanth:

    IVC102实际上由另一个TI部门处理,但我查看了它的Spice模拟模型。 它非常过时(25年),我在示范代码中没有看到任何迹象表明存在着准确模拟噪音的意图。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Prashanth:

    除了保持和重置开关外,AFC2101的内部放大器看起来就像一个简单的TIA,它采用JFET OPAMP构建。 在"reset"模式下,TIA如下所示:

    在重置模式下,AFC2101在250kHz频段上的10µVrms Ω 噪声规格可转换为AFC2101的估计输入电压噪声密度

    10µVrms Ω/ SQRT (250kHz)= 20nV/SQRT (Hz)

    这对于良好的JFET-OPAMP绝对有意义。

    TIA和AFC2101的噪声也高度依赖于探测器电容和集成电容的实际值,如本附注中所述:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sboa032

    因此,即使不使用TINA-TI执行噪声模拟,也可以非常简单地估计您应用的最终噪声

    Kai