This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:双向接地参考输出是否可行?

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1090294/ina241a-bidirectional-ground-referenced-output-possible

部件号:INA241A
主题中讨论的其他部件:INA240

数据表中未建议这样做,但是否有任何原因使我无法通过将Ref1和Ref2连接到接地, 同时为GND (引脚2)提供负电压来获得双向接地参考输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter,

    是的,您应该能够做到这一点。 这种设置类似于我们所显示的可在INA240上使用的设置,就像 在这篇论坛帖子中一样。 但是,如果您在接地参考处使用负电压,则必须确保在操作此模式时不会违反任何绝对最大值。 数据表中列出的ABS最大值表是GND = 0引用,因此负电压将使这些值偏移您提供的负参考量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。