This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:INA149用于电机控制相位输出

Guru**** 2510295 points
Other Parts Discussed in Thread: INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/584277/ina149-ina149-for-motor-control-phase-output

部件号:INA149

我知道INA149A具有较高的CM范围,这使得它适用于电动机控制应用中的高侧电流感应。  但是,在存在高CM dv/dt的情况下,它如何执行相位输出电流感应。  如果适合此类应用,您对此类操作有何应用建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    我假设您指的是监控电流的相位关系,例如多相系统每个相位上的电流。  

    INA149可用于高侧电流监控应用,但请注意,放大器确实在其共模输入电压范围(VCM)的高端运行。 只要不超过VCM范围,就可以正常工作。 共模抑制比(CMRR)有限,因此在输出中会出现由于共模到差模转换而产生的小错误;这是正常的。 快速变化的共模电压(dVcm/dt)可能超过放大器的转换速率(5 V/us),在这种情况下,在输出回转时间内,输出将出现短时脉冲波形干扰。 这些故障的幅度可能是数十,甚至数百毫伏。 应用于输出的某些滤波会降低其振幅,但会牺牲较长的稳定时间。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程