请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AMC1301 主题中讨论的其他部件: AMC1200, AMC1100
[ AMC1301 ] 非线性规范
您好,
您是否有描述AMC1301 (或类似的隔离放大器)非线性规格的参考文档?
我们在数据表中有一个规格和一些曲线,但是如果您能分享这些参数的测试和测量方式,将会非常有帮助。 
提前感谢您的支持。
此致,
肯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tom,您好!
让我以不同的方式提问。
我的客户一直在比较Toshiba的AMC1301和TLP7820之间的非线性规格。
从我下面的比较来看,AMC1301的非线性比TLP7820好,尽管其条件比TLP7820宽。 您同意吗?
您的数据表中未描述该条件,因此,如果您对我的比较有不同的论点,请告诉我。 
除此之外,我是否可以根据以下非线性值计算等效电压值?
+/-250mV * 0.03 % =+/-7.5mV
+/-250mV * 0.03 % =+/-75uV (已校正)
再次感谢您的支持!
谢谢!
肯