This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:射频扼流圈

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583527/trf37d73-rf-choke-coil

部件号:TRF37D73

大家好

您是否介意询问TRF37D73?

我们的客户使用TRF37D73,符合以下条件

<conditions (条件)>
-Vcc:3.3V
频率范围:2.40GHz~2.49GHz

我们的客户希望使用低于47uH的射频扼流圈。
因为我们的客户找不到 最低自谐振频率超过2.5GHz (100nH)的齿轮箱。
有可能吗?
RF扼流圈的最小值是多少?

我们需要您的帮助。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hirotaka,

    我认为可以在TRF37D73上使用低于47uH的射频扼流圈。 当低端的工作频率需要小于50MHz时,主要建议使用较高的射频扼流圈电感器值。 客户可能需要查看此参考设计以进一步阅读此主题:  

    您的应用可以使用小于100nH的射频扼流圈,其自谐振频率高于2.5GHz。 我看不出射频扼流圈的最小值有限制,因为频率关注是2.4GHz到2.49GHz。 您可以使用Coilcraft的24nH 0603-24NX-L作为RF扼流圈,其SRF为2.9 GHz。

    此致,

    Rohit