This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:使用9.2 ™︎2隔离电压感应方法计算DC380V的电阻

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/582796/amc1301-calculation-of-resistance-in-case-of-dc380v-using-9-2-2-isolated-voltage-sensing-method

部件号:AMC1301
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0366万

大家好

感谢您始终 为AMC1301提供的支持!
您是否介意我们再次询问AMC1301?

我们的客户想要测量直流0V至直流380V的电压范围。

作为计算,
R1,R2和R3需要 根据 欧姆定律计算电阻值。
 因此,我们必须配置电阻值 ,电流*R3 将在 +250mV以内。
R3和R3'的值应 相同。
我们的认可是否正确?

我们想确认一点。
如果我们 想  使用全量程±250mV (包括-250mV),  这是不可能的,不是吗??

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    是的,您的认可是正确的。 要获得AMC1301的完整范围,您可以引入少量共模电压。 TI设计TIDA-0.0366万中提供了这方面的示例。 请参阅图14和第18页开始的4.5 部分的文本。