主题中讨论的其他部件:TINA-TI,OPA171
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
您好,
OPA2171的单位增益相位余量是多少。
您能否共享运算放大器开路响应的测试电路。
使用提供的SPICE模型,在3.2MHz时观察到单位增益,考虑到RL=10K和CL=100p,相位裕度为82
谢谢
Midhun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好Midhun!
在开环°配置中,OPA2171的单位增益相位余量约为50 µ A。 您可以在随附的TINA示意图中查看模拟。
如果您还有其他需要,请告诉我。
此致,
Ramon Jimenez
通用放大器
您好,Midhun,
在输出中添加电容器和电阻器并测量其响应将提供您所需的信息,但可能会带来稳定性问题。 有关此方面的详细信息 ,您可以观看TI Precision Labs 关于稳定性的视频。
但是,该模型可能存在错误,我已在这里与团队记录了这一错误。 这是我们将在未来进行更新和发布的内容。 您能否与我分享您拥有的产品,以便我验证型号?
现在,我建议您使用 TLV171 模型进行测试,因为它具有与OPA171相同的输出级配置,用于交流分析。 此外,如果您能与我分享您的赛道,我可以更好地为您提供帮助。 这是您可以做的吗?
此致,
Ramon Jimenez
通用放大器