This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV341-Q1:输入电容

Guru**** 1162230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/591373/lmv341-q1-input-capacitance

部件号:LMV341-Q1

尊敬的各位:

我无法从数据表中找到此设备的输入电容值。

您能否教授此输入电容值?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高岛三

    输入电容为6pF至接地,3pF输入至输入。

    在要求输入电容的90 % 情况下,实际问题不在于输入电容。
    您能否提供一些详细信息,说明为什么存在输入电容问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ronald San,


    感谢您的回答,但我是否可以重新检查我的理解情况?
    我的理解就在这里...
    输入电容接地=共模输入电容
    输入电容输入到输入=差动输入电容

    这些是否正确?

    当我了解到有关系统的更多详细信息时,我想与大家分享。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高岛三

    是的,您回答正确。

    通信模式电容为6pF,差动电容为3pF