Other Parts Discussed in Thread: OPA548
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA548 你(们)好 我有一个关于OPA548关机模式的问题。 我一直在测试下图所示的电路。 OP放大器配置为随动件,输入电压为3.5V。 OP放大器处于关闭模式,因为引脚E/S为低电平。 使用此配置时,是否可以在标有4.2 V的位置应用4V2? 此配置是否会损坏OP放大器? 这种情况可能出现在实际设计中,因此我需要确保一切正常。 提前感谢您的帮助!!!