This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3202:40dB级联设计,二级振荡

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3202, OPA2694
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/588686/ths3202-40-db-cascaded-design-second-stage-oscillation

部件号:THS3202
主题中讨论的其他部件: OPA2694

我们正在级联两个相同的THS3202放大器(在同一芯片上)以实现40dB增益。 图 下面3个,带200欧姆R_f和10.5 欧姆R_g

www.ti.com/.../slyt102.pdf

当我们探测第一个放大器的输出时,我们看到50MHz时的预期信号为~20mVpp。 然后将其馈入第二个放大器上的(+)输入。 虽然第二个放大器的(-)输入也显示相同的波形(表明反馈工作正常),但第二个放大器的输出在>100MHz时向全轨(+/-5V)大摆动。  

有什么想法我们可以做什么来解决这个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arthur:
    THS3202确实存在一些已知问题,高频率响应峰值可能会导致振荡。 建议不要将该零件用于新设计(NRND)。 然而,您所描述的内容却很奇怪。 您是否在第1和第2通道之间使用50欧姆电阻器?
    第二个通道的输出端是否有50欧姆? 您是否正在使用50欧姆电阻器右侧的示波器进行探测? 我问的原因是,探针电容将使放大器负载降低,并可能导致其振荡。 电阻器右侧的探测将提供电容所需的振荡。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samir,

    感谢您的回复。 我们已经跟踪了负载电容的振荡情况,尽管很有趣的是,第二级对负载电容的敏感度比第一级高得多。

    由于THS3202为NRND,您是否有任何更换部件的建议(最好是引脚/封装兼容的更换)。 我们希望每个阶段的增益大于10,带宽大于100MHz。

    谢谢!
    亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur:

    最接近的引脚/封装兼容替换件是OPA2694。 我认为此设备在带宽大于100MHz的情况下每阶段可获得10个增益。

    此致,

    Rohit