This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7220:超速电压

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH7220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/613304/lmh7220-overdrive-voltage

部件号:LMH7220

你(们)好

如何考虑LMH7220的超速电压?

切换输出时差动输入电压(Vin diff)是什么?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果您能回复,我将不胜感激。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我能从你那得到什么吗?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    输出根据两个输入之间的净差变化阶段,包括比较器输入偏移电压。 例如,如果同相输入上的输入信号超过反相输入上的信号加上偏移电压(Vos),比较器的输出将为高电压(逻辑"1")。 相反,如果反相输入上的输入信号超过同相输入上的信号加上偏移电压,则输出将为低电平(逻辑“0”)。 在这种情况下,超速驱动电压是差分输入信号电平超过Vos电平的电压量。

    此致,