This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH73.0033万:此评估板上的连接器是什么

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/603447/lmh730033-what-are-the-connectors-on-this-eval-board

部件号:LMH73.0033万

你(们)好

此评估板没有BOM,输入输出连接器似乎是SMA尺寸,但引脚直径较小。

而不是猜测是否可能知道此评估板的连接器类型。

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    输入和输出连接器是标准通孔SMA连接器。 您可以在Digikey或Mouser上找到通用部件号,例如来自TE-Connectivity的A9.7594万-ND。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit

    这是我的第一个想法,但SMA 不 适合 ,因为四个接地柱孔< 1 mm 钻头尺寸(我无法在其中安装1 mm 钻头)

    我尝试了您建议的链接,但它们只是我 尝试过的普通SMA。

    此致

    彼得

    Peter,您好,

    输入和输出连接器是标准通孔SMA连接器。 您可以在Digikey或Mouser上找到通用部件号,例如来自TE-Connectivity的A9.7594万-ND。

    此致,
    Rohit

    [/引述]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    我认为您认为标准通孔 SMA不适合作为此评估板的连接器是正确的,因为接地柱孔 的尺寸小于1 mm 钻头尺寸。 很抱歉,此主板有点旧, 我无法在 该EVM的连接器上找到正确的文档。

    但是,我们用于主板的SMA连接器 是 142-0701-201:

    https://www.digikey.com/product-detail/en/cinch-connectivity-solutions-johnson/142-0701-201/J500-ND/35274</s>3.5274万

    我们使用该板的方式是通过使用中心触点和连接到板接地面的2个外部触点将上述SMA连接器安装在板边缘上而不是通孔中。 我希望此信息有助于 安装SMA连接器,而无需  通孔连接器。

    此致,

    Rohit