This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:电源导轨超过5.5V的OPA333?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/613056/opa333-opa333-with-power-supply-rail-exceeding-5-5v

部件号:OPA333

你(们)好

我使用OPA333作为同相10x放大器。 放大器的输出导轨应包括0,有时可能更低,低于0时不超过1mV。

因此,我使用+4.7V和-0.7V电源。 +4.7V来自zenor,-0.7V来自二极管,如1N4148,电阻器连接到调节+9V和-9V以限制电流。

它工作正常,没有线路频率噪音。

OPA333电源电压的绝对特性限制在7V以内,建议的电源导轨为+5.5V。

现在,我想直接使用78L05和-0.7V的+5V电压。 电源导轨高达5.7V,超过5.5V。

OPA333是否可以使用5.7V或高达6V的电源工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chen:

    是的,它将-数据表指定7V为最大额定电源电压。 这意味着,如果您为设备供电5.7V或6V,则不会损坏设备。

    话虽如此,如果OPA333的工作电压高于5.5V的最大指定电源电压,可能会导致某些数据表参数高于最大/最小指定值。 因此,最好为运算放大器提供最大5.5V的功率,以确保运算放大器满足所有指定的数据表限值。

    最佳,
    Miriam