This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702:是否不建议将TLV1702用于新设计?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/603784/tlv1702-tlv1702-is-not-recommended-for-new-designs

部件号:TLV1702

您好,

Eastronics告诉我,TLV1702AIDGKR将很快宣布为过时。 TI站点中显示的状态为“活动”。

请查看TLV1702AIDGKR的状态。 您能否提供替代方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是真的。  TLV1702AIDGKR将不会过时。  如果您能告诉我们是谁告诉过您这一点,我们将不胜感激。  他们必须将我们的设备与其他设备混淆。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noam:

    TLV1702AIDGKR处于激活状态,该器件可用于新设计。

    最佳。

    张建

    附注:如果回答了您的问题,请接受答案。