Other Parts Discussed in Thread: AFE031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AFE031 尊敬的,
在我的应用中,我想在 太阳能面板中添加一个监视器功能,以测试电流/电压和温度。 我想使用PLC进行通信。 我在TI网站上找到了AFE031参考设计,但它是AC解决方案。
那么我的问题是,如果AFE031可以在DC模型中使用? 我的太阳能电池板约为80V,如果我有成功的案例,该应用是什么? 很棒的酒店