This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376:高负载下VOL和VOH质量差(超过10mA)

Guru**** 2509455 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/619951/opa376-poor-vol-and-voh-under-high-load-over-10ma

部件号:OPA376

您好,

我们使用的是OPA376,我们注意到,当我们使用相对较高的负载(超过10mA)时,电压会下降。 例如,当消耗30 mA时,电压降至400mV (电源为+/- 2.75V)。 这是我们在两个不同批次的多个设备上看到的行为。 在50mA负载下测试VOL时,输出高达0V。

这种行为是否有解释? 这是设备的已知问题吗?

谢谢你

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eli,

    您所看到的是OPA376的正常行为,数据表的图12显示了这一点,如下所示:  

    输出电流越高,输出摆动越低。 这是因为当您通过输出晶体管提供更多电流时,由于晶体管的接通电阻,对电源电压的漏电会增加。 最后,放大器的短路保护电路开始打开并限制输出电压,以防止损坏设备(这是曲线中输出电压快速消失的点)。 所有放大器都在不同程度上表现出这种行为。 如果您可以分享您设计中的重要内容,那么我可以为您指明一款更适合您的应用的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    感谢您的回复。

    我看了数据表中的图表,但问题是,我看到的输出电压骤降比数据表中显示的骤降低得多。 根据它,输出电压在25C时应远远超过1V,至少达到30mA,但我得到的是VOUT=0.4V @ 30mA,VS=+/-2.75V。 与数据表图形的差异是否正常?

    非常感谢,

    Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli,

    这里有几件事在起作用,但简短的回答是肯定的;您看到的偏差并非意外,行为仍与短路保护电路相关。 上面的曲线描述了典型的单位。 这种情况的变化程度取决于内部电路的拓扑结构,但您可以预期上述曲线中的偏差约为15 20 %。 此外,您在设备中消耗的功率将使芯片发热,使您更接近左侧的125C曲线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,扎克。

    关于自热,我看到完全相同的VOUT结果,即使我直接打开设备以达到30mA负载,它也看不到与功耗相关联,因为如果我希望它与自热相关联, 随着时间的推移,它会随着负载的持续而变质,但它不会变质-至少不会有很大的影响。

    关于20 % 的预期偏差,我应该如何看待它-关于什么以及如何计算20 % 的预期偏差?

    谢谢!

    Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli,

    在30mA负载下,您不能说输出电压为0.4V,但由于OPA376封装内的功率消耗,因此没有自热功能。  如果您使用+/-2.75V电源,且输出电压为0.4V,则意味着输出晶体管上的2.35V (2.75V-0.4V)降速可提供30mA的电流; 因此,封装内的功耗至少为P=V*I=2.35V*30mA=0.07W -对于热阻为273.8C/W的SOT-23-5封装,这将导致结温高于环境(45C)约20°C -参见下图。