This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS4509:THS4509的模拟问题

Guru**** 2511785 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4509, DAC5675A, OPA659, LMH6629, OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/621239/tina-spice-ths4509-simulation-issue-for-ths4509

部件号:THS4509
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,DAC5675AOPA659LMH6629OPA847

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

大家好,  

   我尝试根据  文档"sbaa150a" 图19将THS4509模拟为TIA:  

因为在交流分析下不允许Tina添加2个或更多输入。 所以我构建了我的电路,如下图所示:

我得到的模拟结果如下:

但是,文档的结果是:

有人对此有什么想法吗?

谢谢,此致  

Yue  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yue:

    DAC5675A的THS4509接口图17环路增益不应显示电路频率响应。  这是一种用于确定电路是否稳定的分析。 您应查看图18,将其与电路结果进行比较。

    您能否上传您的TINA示意图?  

    TINA将显示与IG1中输入电流相关的输出电压。  由于您的电流控制电流源的增益非常低,因此您的整体电路增益非常小。  如果您可以将CCCS比率设置为+1和-1,可能会更好。  对于交流分析,TINA使用小信号模型,因此您在IG1中为交流分析设置的电流大小无关紧要。  如果您想进行瞬态模拟,则需要注意IG1产生的电流。  

    您是否在放大器输出上放置了两个1pF电容器,以减少参考设计文档中所示的增益峰值?  

    此致,

    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slom152b_5F00_TIA.TSC

    感谢您的信赖,Loren。

    附件文件是我的电路。

    实际上,我的应用是与光电二极管连接,而不是DAC5675A。 换言之,两个差动输入分别是光电二极管的连接器,因为光电二极管可以简单地建模为电流源和电容器。  

    因此,我将研究该文档作为起点。 你对我的申请有什么建议吗?

    此致  

    Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yue:

    我们有几个放大器设计用于与光电二极管连接。  您是否看过OPA659或LMH6629?  

    我在使用全差动放大器作为光电二极管互阻抗放大器方面做了一些工作,有些挑战需要解决。  主要挑战是您要么只需要使用一个放大器输入,要么需要将二极管与放大器输入引脚分开(这意味着仅交流耦合)。  

    以下博客文章和相关参考材料是有关互阻抗放大器和光电二极管的好入门。

    此致,

    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Loren,

    是的,我们将OPA847用作单端输出应用的TIA。

    很抱歉您有误解,实际上在这个应用中,我们有两个光电二极管进入两个差动输入,所以两个放大器输入都将被使用。 而这些光电二极管的电流输出是相互差分的。 这就是我制造电路的原因。

    此致

    Yue
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yue:

    我现在了解了您对THS4509的兴趣,感谢您的澄清。  

    我查看了您的附加TINA文件,电路对我来说很好。 我运行了AC和Transient Simulations,它似乎按预期工作。  

    您参考的原始电路是为DAC开发的,DAC输出设备需要外部偏置电压。  光电二极管也需要偏置电压,但它们可能不需要133欧姆电阻器。  这就是为什么我给你们发送了关于使用光电二极管的其他博客和文章的链接。  我之所以链接到这些文章,是因为我不是光电二极管电路的专家。  如果您需要更多帮助,请告诉我,我可以通知我们其他一位拥有更多光电二极管经验的工程师。

    此致,

    Loren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Loren,  

         我明白了,非常感谢您的回答。 我将继续研究该文件,如果我有其他问题,我将与你联系。

    此致  

    Yue