This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:电缆驱动器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6629, LMH6552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/621774/lmh6629-cable-driver

部件号:LMH6629
在“线程: LMH6552”中讨论的其他部件

你好

基于LMH6629,我有一个超低噪声放大器,其增益为+10V/V。 我想在本阶段的输出端连接一根1米50欧姆的电缆。

1-现在我想知道IC是否能够驱动电缆? 我应该注意IC的输出电流?  

2-如果我要在同轴电缆之后使用FDA (如LMH6552),FDA是否可以消除LMH6629级的均匀顺序失真? LMH6629的第二谐波不是很好。在我的应用中,我应该保持比90dBc更好的失真:)

我的意思是下面的架构:

信号(10kHz至5~10MHz)--unity gain Buffer(x1)--LMH6629(x10)--50 ohm--1米50 ohm同轴电缆---filter---FDA ==ADC

请以某种方式引导我:)因为我要从海外订购:)我的意思是在订购后我不能再购买一些IC!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要回答您的问题:
    1. LMH6629应该能够驱动1 m 长电缆。 LMH6629的+/-250mA输出电流应足以驱动电缆。
    2. FDA无法完全消除LMH6629级的均匀顺序失真,因为FDA只会缓冲或获得在电缆输入处馈入的信号。 您肯定需要在FDA和ADC之间实施低通滤波器,以减少偶数次谐波。

    此外,无论您从何处订购IC,都不应对再次订购IC有任何限制。

    此致,
    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有想法。
    我想将信号转换为与FDA的差分信号,如下所示:
    signal--FDA (x10)==两根50欧姆同轴电缆==FDA (x1)=LPF=ADC
    因为在LMH6552中我找到了线路驱动器,但我没有SFTP电缆

    这是个好主意吗?
    我指的是现实世界中哪一个更好?
    第一个体系结构使用一根同轴电缆,第二个体系结构使用两根同轴电缆?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您可以在同轴电缆上差动驱动信号,则应能提供对任何共模噪声的抗扰性或改善均匀顺序失真。 因此,具有两根同轴电缆的体系结构在驱动长电缆时非常有用。 但是,尽管如此,1 m 电缆对于5至10MHz频率来说不是太长,您应该能够使用单端架构轻松实现这一点。

    此致,
    Rohit