This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] opa2349:1.8V直流时增益带宽乘积

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2349
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/618991/opa2349-gain-bandwidth-product-at-1-8vdc

部件号:OPA2349

我有一个应用程序正在尝试使用opa2349,最高可达4kHz。  我的收益相对较低:约8,但似乎产出的滚动速度比我预期的要快。  

我们需要非常低的静态电流,否则我会使用其他设备。  

具体来说,具有一个大约10mV pp信号交流,以非反相配置与放大器耦合。 我在中轨( 0.9V)处有偏置的+输入  

数据表描述了5.5 电压下的opa2349。  在较低电压下是否有任何设备数据?  

我有一个TINA原理图,但我是第一次接触TINA,发现与其他仿真器相比,它很难使用,因此仿真不会给我提供接近真实电路中所见的结果。 (竞争对手的仿真工具,使用具有相似特性但工作电流更高的设备确实可以工作,并且更接近我的预期。 即使带宽较低,也不会显示滚转)  

e2e.ti.com/.../TinaOpa2349-simulation.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好William:

    我检查了原始OPA2349归档文件,但没有找到任何特定于1.8 V操作的特性描述信息。 这并不奇怪,因为在该电源范围内,工作电流会发生少量变化。  数据表第6页上的静态和短路与电源电压对比图显示,静态电流(IQ)在该电源范围内的10 % 变化略大。 交流特性是运算放大器,通常在一定程度上跟踪此类CMOS运算放大器的IQ电流。 因此,我们不会期望带宽的变化超过该百分比。

    您的TINA模拟电路设置存在问题。 最值得注意的是,与运算放大器的电源连接发生了反向,这会妨碍正确的模拟。 我校正了连接并运行了直流工作电流扫描,并比较了1.8 V至5.5 V电源范围内的振幅与频率响应。在电源范围内,模型的IQ与电源在15 % 方面发生了变化。 两个极端供电的电路带宽相同。  

    如果您需要运行更多模拟,则已包含TINA文件。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../Opa2349-sim_5F00_01.TSC