我有一个应用程序正在尝试使用opa2349,最高可达4kHz。 我的收益相对较低:约8,但似乎产出的滚动速度比我预期的要快。
我们需要非常低的静态电流,否则我会使用其他设备。
具体来说,具有一个大约10mV pp信号交流,以非反相配置与放大器耦合。 我在中轨( 0.9V)处有偏置的+输入
数据表描述了5.5 电压下的opa2349。 在较低电压下是否有任何设备数据?
我有一个TINA原理图,但我是第一次接触TINA,发现与其他仿真器相比,它很难使用,因此仿真不会给我提供接近真实电路中所见的结果。 (竞争对手的仿真工具,使用具有相似特性但工作电流更高的设备确实可以工作,并且更接近我的预期。 即使带宽较低,也不会显示滚转)