在“线程:LM318”中讨论的其他部件
您好,
以下示意图是 测量控制应用程序的电路,我的主要客户之一。
由于 分辨率不好,该问题似乎模糊不清,但请要求进行审查。
谢谢!
TS
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
以下示意图是 测量控制应用程序的电路,我的主要客户之一。
由于 分辨率不好,该问题似乎模糊不清,但请要求进行审查。
谢谢!
TS
Ron,您好!
感谢您的帮助。
以下是更多详细信息。
u12,u11组件利润率审核
-继续通过正常电路中的波形测量进行组件边缘查看。
1) U12部件的波形测量和边界检查
(RMS,MAX,P-P,MIN为测量值。)
销钉 | 参考 | 数据表(最大) | RMS | 最大 | P-P | 最小 | 边际电压(计算) | 备注 | |
二 | 在- | ±15V或VCC的中值 | 1.22 | 3.2 | 5.3~ 24.7 | 符合规格 | |||
3. | IN+ | ±15V或VCC的中值 | 0.833 | 3.7 | 5.3~ 24.7 | 符合规格 | |||
4. | VCC- | -20伏 | -24.4V | -29.7 | 符合规格 | ||||
6. | 输出 | -21.57 | 5.2 | 27.9 | -22.7 | - | |||
7. | VCC+ | 20伏 | 5. | 12.3 | 符合规格 |
*输入范围计算
1) 24.4 的中值:-9.7V(-V+5)/2)
2) VCC的最大范围
- VCC+:- 9.7 + 20 = 12.3V
- VCC-:- 9.7 - 20 =-29.7V
3) VIN的最大范围
- VIN+:- 9.7 + 15 = 5.3V
- VIN-:- 9.7 - 15 =-24.7V
U12每个引脚的振荡捕获
2) u11部件的波形测量和边界检查
(RMS,MAX,P-P,MIN为测量值。)
销钉 | 参考 | 数据表(最大) | RMS | 最大 | P-P | 最小 | 边际电压(计算) | 备注 | |
二 | 在- | ±15V或VCC的中值 | -20.15 | 5.3~ 24.7 | 符合规格 | ||||
3. | IN+ | ±15V或VCC的中值 | -20.18 | 5.3~ 24.7 | 符合规格 | ||||
4. | VCC- | -20伏 | -24.4V | -29.7 | 符合规格 | ||||
6. | 输出 | -20.15 | - | ||||||
7. | VCC+ | 20伏 | 5. | 12.3 | 符合规格 |
*输入范围计算
1) 24.4 的中值:-9.7V(-V+5)/2)
2) VCC的最大范围
- VCC+:- 9.7 + 20 = 12.3V
- VCC-:- 9.7 - 20 =-29.7V
3) VIN的最大范围
- VIN+:- 9.7 + 15 = 5.3V
- VIN-:- 9.7 - 15 =-24.7V
U12每个引脚的振荡捕获
谢谢!
TS