This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM318-N:请求查看原理图

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/625846/lm318-n-request-schematic-review

部件号:LM318-N
在“线程:LM318”中讨论的其他部件

您好,

以下示意图是  测量控制应用程序的电路,我的主要客户之一。

由于 分辨率不好,该问题似乎模糊不清,但请要求进行审查。

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,

    VLCO是否为负电压电源? 电压是多少?
    第一个放大器是否用作比较器?
    第二个放大器上的电容负载可能不稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,

    LM318是一种不利用3个内部引脚进行性能调整的新设计的不寻常选择。 所以我想知道是否有更好的新设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VLCD为负电压。 -24V。
    LM318仅用于缓冲区,而不是比较器。
    如果TI有其它更好的器件用于此应用,请告诉我。
    谢谢!
    TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS,

    我需要知道输入信号才能知道哪种运算放大器工作正常。

    标出的电容器不能保证稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    感谢您的帮助。

    以下是更多详细信息。

    u12,u11组件利润率审核

    -继续通过正常电路中的波形测量进行组件边缘查看。

    1) U12部件的波形测量和边界检查

    (RMS,MAX,P-P,MIN为测量值。)

    销钉 参考 数据表(最大) RMS 最大 P-P 最小 边际电压(计算) 备注
    在- ±15V或VCC的中值   1.22 3.2 5.3~ 24.7 符合规格
    3. IN+ ±15V或VCC的中值 0.833 3.7 5.3~ 24.7 符合规格
    4. VCC- -20伏 -24.4V -29.7 符合规格
    6. 输出 -21.57 5.2 27.9 -22.7
    7. VCC+ 20伏 5. 12.3 符合规格

    *输入范围计算

    1) 24.4 的中值:-9.7V(-V+5)/2)

    2) VCC的最大范围

    - VCC+:- 9.7 + 20 = 12.3V

    - VCC-:- 9.7 - 20 =-29.7V

    3) VIN的最大范围

    - VIN+:- 9.7 + 15 = 5.3V

    - VIN-:- 9.7 - 15 =-24.7V

    U12每个引脚的振荡捕获

    e2e.ti.com/.../U12-wave.pdf

    2) u11部件的波形测量和边界检查

    (RMS,MAX,P-P,MIN为测量值。)

    销钉 参考 数据表(最大) RMS 最大 P-P 最小 边际电压(计算) 备注
    在- ±15V或VCC的中值   -20.15 5.3~ 24.7 符合规格
    3. IN+ ±15V或VCC的中值 -20.18 5.3~ 24.7 符合规格
    4. VCC- -20伏 -24.4V -29.7 符合规格
    6. 输出 -20.15
    7. VCC+ 20伏 5. 12.3 符合规格

    *输入范围计算

    1) 24.4 的中值:-9.7V(-V+5)/2)

    2) VCC的最大范围

    - VCC+:- 9.7 + 20 = 12.3V

    - VCC-:- 9.7 - 20 =-29.7V

    3) VIN的最大范围

    - VIN+:- 9.7 + 15 = 5.3V

    - VIN-:- 9.7 - 15 =-24.7V

    U12每个引脚的振荡捕获

    e2e.ti.com/.../U11-wave.pdf

    谢谢!

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,

    电路工作正常。 您是否对结果有任何顾虑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    感谢您的回答。

    我还有一个关于你上面提到的上限的更简单的问题。
    在数据表上,没有输出上限值。 我应该选择多少?
    是否有TI推荐的任何最大值?

    如果有LM318的参考原理图,请与我们分享。

    谢谢!
    TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,

    最佳电容是无电容。 几乎所有运算放大器都是如此。
    如果在运算放大器输出后需要低通滤波器,则使用电阻电容器滤波器。

    没有参考原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ronald:

    也许这是我关于这个问题的最后一个问题,

    正如您在前面的回答中提到的,您说"最佳电容是无电容。 几乎所有运算放大器都是如此。"

    您能更详细地解释一下吗?

    如果您有任何与 此相关的材料或文档,请分享。

    欢迎提供任何建议。

    谢谢!

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS,

    我建议在精密实验室的稳定性部分,即运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!
    首先,按照您的建议卸下输出盖,输出电压中出现过冲。
    如果盖子较大,并且存在元件输出烧坏的风险,我们希望在输出中添加100K欧姆的电流限制电阻。
    我们请您对此发表意见。
    谢谢!
    TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,

    LM318必须为电容器充电,以增加负载电流。 多少取决于输出的移动量。 峰值电流将根据输出旋转的速度进行设置。

    如果工作正常,100K就可以了。 1K或甚至100欧姆应该正常。