This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365-Q1:BMS电压采样AMP备份类型

Guru**** 2517940 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2365, OPA2322-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628088/opa2365-q1-bms-voltage-sample-amp-lectotype

部件号:OPA2365-Q1
主题中讨论的其他部件:OPA2365OPA2322-Q1

您好,

我有一个使用OPA2365和ADS795x测试电压样本的客户端。

客户希望用便宜的OPA2365替代OPA2365。

我想问一下是否可以使用OPA2322-Q1。

在此应用中选择运算放大器的标准是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles:

    最大的因素是低输入偏移,因为在基于分流器的电流传感器中测量的分流电压可能非常小。 低偏移漂移对于保持温度下的准确性和最大限度地减少校准漂移误差的难度也很重要。 输入偏置电流将影响通过分流器的电流,从而影响压降。 此外,固有噪声会影响测量精度,尤其是在配置放大器时,增益较高。

    在这种情况下,OPA2322-Q1的Vos为10倍(2V与0.2V),漂移几乎是原来的两倍(1.8uV/C与1uV/C),噪声更大(8.5nV/RHZ与4.5nV/RHZ)。

    此致,

    Sean