This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:输入信号瞬态保护

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623990/opa192-input-signal-transient-protection

部件号:OPA192

大家好,

有关OPA192 ABS最大评级的快速问题...

配置:V+= 5VDC,V-= GND,IN+= 5.0VDC,IN-= GND

情况:我正在测试IN+引脚上的雷电瞬变,并在OPA192之前实施了钳位二极管和限流电路,但仍在IN+引脚上看到一个高达5.7VDC的短暂(~10US)瞬变。

问题:根据数据表,任何高于5.2VDC的电压都将违反ABS MAX规范的差分电压。但是,我已经测试了许多(100s)电路,并且没有发现OPA192存在任何问题。 是否有一些内部瞬态保护可以防止这些运算放大器发生故障,还是仅仅是因为我有一个小样本大小,但我还没有看到任何问题?

底线:即使OPA192在高于ABS最大规格的IN+上受到短暂瞬态的影响,它是否始终正常工作?

此致,
海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayden,

    简单的回答是“是”-一旦将OPA192恢复到其线性区域内,就可以正常工作,您无需担心会损坏它。 闪电瞬变以数千伏和几毫秒的持续时间出现,因此您在这里真正描述的是过压EOS,而不是ESD。

    下表所示的绝对最大额定电压的最大差动电压适用于稳态(DC)过电压情况,只要将输入电流限制为小于10mA,就无需担心会对OPA192造成任何损坏。

    T