This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV611:大型CL电压随动电路的稳定性

Guru**** 1123190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/623217/lmv611-stability-for-large-cl-voltage-follower-circuit

部件号:LMV611

客户正在考虑LM611的大负载电容/电压随动电路。

※CL大的原因是输出端连接了许多(36行) NAND闪存和SoC。  

如果下面电路有问题(不稳定),请告诉我。

稳定性是否取决于温度,负载电流等?

※最大电源:10mA

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi,

    <编辑以反映36 * 100nF>

    我使用1欧姆和100nF*36运行模拟 ,只看到0.5 度相位余量。

    连接的TI Tina电路模拟为>80度PM。

    10mA * 22欧姆为220mV,但运算放大器将补偿此电压损失。

    e2e.ti.com/.../6622.LMV611-NAND.TSC