请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMV611 客户正在考虑LM611的大负载电容/电压随动电路。
※CL大的原因是输出端连接了许多(36行) NAND闪存和SoC。
如果下面电路有问题(不稳定),请告诉我。
稳定性是否取决于温度,负载电流等?
※最大电源:10mA
此致,
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户正在考虑LM611的大负载电容/电压随动电路。
※CL大的原因是输出端连接了许多(36行) NAND闪存和SoC。
如果下面电路有问题(不稳定),请告诉我。
稳定性是否取决于温度,负载电流等?
※最大电源:10mA
此致,
Satoshi
Satoshi,
<编辑以反映36 * 100nF>
我使用1欧姆和100nF*36运行模拟 ,只看到0.5 度相位余量。
连接的TI Tina电路模拟为>80度PM。
10mA * 22欧姆为220mV,但运算放大器将补偿此电压损失。