This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA381:OPA381摆动到地面

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA381, LM7705
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/622892/opa381-opa381-swing-to-ground

部件号:OPA381
在“线程: LM7705”中讨论的其它部件

支持路径:/Product/Help with Device Selection/

有时,我以前使用OPA381作为OSRAM PD BPW34的互阻抗Ampli。 我喜欢通过外部电阻器选择OPA381“摆动到地面”。

TI是否有其他具有此 功能的OAS? 可能是竞争对手的设备。

俄罗斯莫斯科弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,

    这可以通过大多数CMOS运算放大器来完成。 以下是讨论修改及其工作原理的TI精确设计: http://www.ti.com/tool/TIPD145
    请记住,您的输入也必须能够容纳0伏电压。 在大多数情况下,我会说您最好使用双电源配置,但如果您设置在所选的运算放大器上,而它无法在如此大的电源下工作,这可能会很有用。
    您还可以使用负偏置发生器,例如LM7705。 此器件采用3-5.25V电压,输出-0.232V,允许运算放大器摆动到地面。