This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:LMH5401的CMRR测量

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/635738/lmh5401-cmrr-measure-for-lmh5401

部件号:LMH5401

大家好,

客户正在使用 LMH5401。 对于 数据表中的图50,当频率接近1GHz时,

CMRR为-50dB。 客户希望在 频率接近1GHz时测量-50dB CMRR值。

您是否会解释如何衡量CMRR值? 您会给我发送一个TINA电路来测量CMRR值吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    CMRR在四端口网络分析仪上进行测量,方法是向两个输入引脚注入共模信号,并测量其对差分输出的影响。

    此致,
    雅各布
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    您是否会详细介绍LMH5401的CMRR测量?

    您是否会给我发送LMH5401的参考电路或TINA电路来测量LMH5401?

    CMRR测量的常用电压范围是多少?

    我注意到一个CMRR测量柱:

    在此岗位上,我们的工程师提供了一个TINA电路来测量CMRR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacob,
    您是否会继续支持此案例? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    因为我在度假,所以我很抱歉。 我附上了显示LMH5401的CMRR测量电路的TINA模型。 使用FDA实际上非常简单,因为与共模输入相比,您可以直接查看差分输出信号。 请注意,该模型并不能完全捕捉高频CMRR效果,这些效果在数据表中可以更准确地看到。

    此致,

    e2e.ti.com/.../LMH5401-Common-Mode-Circuit.TSC