Other Parts Discussed in Thread: OPA551, OPA564, OPA561
主题中讨论的其他部件:OPA551,
由于较新负载的功率需求较高,我们不得不将OPA551替换为OPA564。 工作条件包括:
电源为单面@ 24 V,电流消耗小于500 mA。 输入信号为正弦@ 130 kHz,Vpp变化。
变压器主电阻为9 MH @ 2欧姆。
我们观察到的是以下情况:电路运行良好数周,然后在以下事件序列中死亡:
1) I-Flag (I-Flag)保持在高位,即使没有输入信号也是如此。 AMP仍然工作。 (我们不监控i-Flag)
2) I-Flag一直处于高位,Amp输出一直处于低位,高于GND < 1 V。
4) T-Flag从不设置为高,设备不会变得过热。 外壳@最大85°C
我们最初怀疑电源顺序可能是导致此故障的原因,因此实施了该步骤
数据表中的电路由齐纳和电阻器组成。 Amp似乎需要更长时间才能失败
(星期而不是天)。
如果没有正确的电源顺序,是否会因为电路只点火一次而导致损坏?
谢谢,
Andreas