This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365:有关OPA2365偏移的一个问题

Guru**** 2509805 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2365, OPA835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/638376/opa2365-one-question-about-the-offset-of-opa2365

部件号:OPA2365
主题中讨论的其他部件: OPA835

您好,

我们的客户对OPA2365的Vos系列有疑问。 从 电气特性表上的描述来看,表中的Vos应为TA=25C。

客户想知道TA=-40~125C条件下的偏移范围。 您能帮您检查并给出评论吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver,您好!

    通过将25*C时的Vos与±1uV/*C的输入偏移量相加,可以确定温度范围 对于不同的OPA2365设备,该符号可以是正或负。 为回答您的问题,-40°C时的值范围是±165uV,125时的值范围是±200uV,因此典型的总范围是±200uV。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,
    客户将OPA2365用于电流传感器,并将通过数字控制器进行热补偿以提高精度。
    因此,她希望我们可以为0°C到100°C的偏移提供典型曲线 您能为您提供有关此要求的帮助吗?

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    没有典型的曲线。 它将是同一零件号的不同单位的特定设备。 以下是使用PRECISION LAB系列中OPA835的示例。

    此致,

    Sean