This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:LM7321驱动无限制的电容器问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642040/lm7321-lm7321-drive-unlimited-capacitor-questions

部件号:LM7321

您好;

 如果电流负载是一个大电容器(47nF)和电感器(如所连接的电路), 则LM7321是否是正确的设备? 从LM7321数据表来看,它可用于驱动无限容量电容器。 请问您能给我一些有关这项申请的建议吗?  

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kailyn:

    请理解,由于美国假期,我们有多名团队成员在办公室外休假。 同时,您能否向我们提供一些其他信息? 下面是一些其他问题:

    1) L1的值是什么?"垫"负载是什么样子?
    2)我们能否获得更完整的示意图? 我看不到非反相节点连接到的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    凯林

    在Pete的第一个问题得到回答后,我们将给出答案。 第二个问题是有用的,但不太重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    鹿;
    非常感谢您的回复。
    1) L1为600uH。
    2)连接到振荡器的同相节点,振荡器产生30kHz正弦波。
    请给我一些关于此申请的建议。
    此致
    凯林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯林

    如您所知,30kHz是C2和L1的共振频率。 因此,根据F,L和C的公差,负载可以是电感负载,电容负载,甚至是短路负载

    您知道电感器的串联电阻有多少吗?

    "C+衬垫"是否对负载有影响?

    这是我的模拟电路。

    e2e.ti.com/.../LM7321-30k-resonance.TSC