This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0328万:连接INA225和IN300电流感应放大器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA300, INA225, INA225EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/634542/tida-00328-connecting-ina225-and-in300-current-sensing-amplifier

部件号:Tida-0.0328万
主题中讨论的其他部件: INA300INA225INA225EVM

您好,

我正在检查TIDA-0.0328万 50mA至20A电流感应解决方案,它可能对我的应用有用。

请注意,R1 (0欧姆)和R2 (0欧姆)电阻器的作用是什么?

考虑   到R1和R2,如何将INA225的IN+和IN-分别连接到INA300的IN+和IN-?

应为每个放大器的每个模拟输入引脚(IN+和IN-)提供0欧姆 的电阻器。

谢谢! 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achref,您好!

    我假设您指的是INA225EVM的R1和R2。   INA225EVM具有可选输入滤波器。 Ω R1和R2 (出厂安装的0-2 Ω 电阻器)与未组装的电容器C3结合使用,可用于形成输入滤波器。 您不必为模拟输入提供此信息,它是一个可选的过滤器。  

    您可以在INA225EVM用户指南中找到更多信息:  

    另请参阅第16页的INA225数据表输入筛选部分。