This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324A:LM324ADR Rthjc.

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642382/lm324a-lm324adr-rthjc

部件号:LM324A

请问LM324ADR SOIC14 Rthjc是什么? 我在数据表中找不到它。

谢谢。

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gary:

    请了解,由于美国假期,我们有多名团队成员(以及我们的热建模人员)在办公室外休假。 大多数人下周会回来,因此请理解,会有一些延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary,

    此型号不可用,我将请求一个型号。 正常结果时间为3天,但最长可达2周。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michallick,

    感谢你的帮助。
    我们确实需要此参数来支持我们的最终客户。

    此致,
    Gary Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary,

    LM324ADR

    Theta JC,Top (标准数据表值):46.4 C/W

    psi JT (标准数据表值):         11.9 C/W

    使用psi - JT值估算结温。

    使用Theta- JT值来估计添加散热器的有效性。

    请参阅单页指南

    一页散热参考表