This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2673:OPA2673在温度85C时的最大功耗

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/642988/opa2673-max-power-consumption-of-opa2673-at-temp-85c

部件号:OPA2673

大家好,

在温度85C时,OPA2673的最大功耗是多少?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您在什么电源模式下使用设备? 在最大功率模式下,使用12伏电源时,设备两个通道的最大电流为42 mA。

    此致,