您好!
我想知道我是否可以将THS4031 (5962-9959501Q2A)995.9501万)的偏压设置为+5V和-3.3V?
这里有两个问题:
1)非对称电压。 一个是3.3 ,另一个是5。
2)电位差小于9伏,这在数据表中不清楚。
此致,
Sinan ONAT
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是的,我指的是设置。 我的Vreference+等于1.4V,而我的Vref-由充油泵供油 ,如下所述。 下面的问题(1030 MHz PLL) 是,无论如何,运算放大器的输出总是非常接近Vcc+。 我不知道为什么以及如何立即将其卡在最高电源电压附近。 更具体地说,它是3.9V,与 数据表中的"输出电压摆动"规范(1 k Ω)非常相似。
这一事实与我的另一个(1090 MHz) PLL一致。 在下方,Vcc+为+10V,Vcc-为0V (GND),Vref+为3.9V,Vref-由充油泵供油。 但是,运算放大器的输出再次立即设置为9V,这也非常接近运算放大器的Vcc+。
此处,VCO (MFC10.211万-5)和PFD (ADF4106)的电源电压均为+5V。 VCO的工作电压范围介于0伏和5伏之间。 因此,我认为使用运算放大器有问题,尽管它是PLL设计软件建议的非常简单的PLL电路。 我真的不想更换我的运算放大器,但请建议我成功操作运算放大器,以避免它被卡在高位。
此致,
锡南
Sean,您好!
您所述的直流增益不适用于射频串行连接到电容器(C2)的集成器配置。 我们尝试使用运算放大器作为集成商。 运算放大器通过全开环直流增益放大。
我们最近遇到的问题是,V+输入(连接到Vref)会跟踪输入电压V输入 大于 V+输入的V输入。 例如,如果我们将V+输入设置 为1V,并且在对PLL进行编程时,V-输入从1.6V摆动到Vsupply +(+5V),并且V+输入向上拉至1.6V。 这种情况永远不会发生,是什么驱动运算放大器? V+输入连接到低阻抗电源(作为Vref)。
此致,
锡南
您好,Sinan:
我现在明白了为什么您需要一个集成商。 这是混合信号PLL,其中充油泵产生与相位误差成比例的PWM信号。 您正在使用的有源PLL环路滤波器电路称为实时集成器,它仅在环路完全平衡时才起作用。 添加上面提到的并联电阻将抵消诸如Vos和IB之类的直流错误,直到反馈电容器向导轨充电。 您可能需要尝试几个值,以平衡DC薪酬和集成商的理想性。 如果过低,它也会开始加载充油泵。 Vref值应该是充电泵电压的一半,并且应该非常干净,使用低噪声线性稳压器或低电阻分压器,并在V+引脚附近安装耦合电容器。
此致,
Sean