请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OPA551 您好,
有人可以说明OPA551 DDPAK封装上的选项卡的正确连接方法。 在第5节(针脚配置和功能)中,它指出插片应连接到V电源。 第 9节(电源)规定:
DDPAK/TO-263封装的接线片通过电气方式连接至负极电源(V–)。 但是,此连接不得用于携带电流。 为了获得最佳的热性能,请将焊片直接焊接到印刷电路板铜区域(请参阅散热部分)。
当前在我们的设计中,选项卡处于浮动状态。 对于新的应用程序,我正在考虑使用vias将卡舌散热到V-(-15V)电源板,但如果这样做,我会导致更多问题?
我想降低热阻以降低热阻,因为在新应用中,我们需要更高的环境温度。
感谢您提供任何建议。