This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2172:ICC (消耗电流),转换速率,IB (偏置电流),偏移,AOL (开环增益)@Ta=-30,2510.0125万[C]

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2172, OPA2172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/632586/tlv2172-icc-consumption-current-slewrate-ib-bias-current-offset-aol-open-loop-gain-ta--30-25-100-125-c

部件号:TLV2172
主题中讨论的其他部件: OPA2172

大家好

您是否介意询问TLV2172?
我们的客户需求 遵循Ta=-30,2510.0125万[C]的数据。
如果您有这些数据,能否提供给我们?

-icc (消耗电流),
-Slewrate
-IB (偏置电流)
-偏移
-AOL (开环增益)

或者,您是否拥有具有全范围温度的这些数据?
(我们应该参考OPA2172的电气特性吗?)

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,

    有关ICC,请参阅OPA2172图17
    对于转换率,我没有找到任何温度数据。
    对于IIB,请参阅TLV2172图4
    有关Vos,请参见OPA2172图1-3
    对于AOL(dc),请参阅OPA2172图21