This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138-Q1:内部电阻器的变化数据

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA138-Q1, INA138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/641769/ina138-q1-variation-data-of-internal-resistor

部件号:INA138-Q1
主题中讨论的其他部分: INA138

大家好,

1.室温下内部电阻器(5Kohm)是否有任何变化数据?

2.  内部电阻器是否受环境温度影响? 如果有,是否有数据?

3.是否有关于两个内部电阻器之间电阻的数据? (%)

此致,

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kotaro:

    1.不能。任何反映电阻值变化的数据都是显示跨导(增益)和偏移(Vos)变化的数据;尽管增益和Vos因其他原因而随温度变化。 由于INA138-Q1数据表显示温度为-40C至+125C时的增益和Vos,因此您可以放心,在25C时,设备将满足规格要求。 如果您希望增益和偏移数据严格地处于25C,您可以查看INA138的数据表。 但是,这些产品在技术上并不相同,因此TI不能保证在25C时INA138-Q1与INA138在25C时具有相同的变化,因为我们只将INA138-Q1从-40到+125C进行规范。 这就是它是汽车合格零部件的原因。 我们在整个产品系列中对其进行了规范。

    2.否。内部5kOhm电阻器经过微调,彼此匹配。 如果它们之间不匹配,则会在所有温度下将增益和Vos整体降低相同的量。

    3.否,但您可以计算差分输入阻抗为5kOhm,如下所示:

    从数据表:
    Iout = GM*Vsense = Vs传 感/5kOhm

    从数据表结构图:
    Rin_diff = Vsense /(Iout +IB+- IB-);IB+= IB-= IBIAS
    Rin_diff = Vsense /(Iout)

    因此,
    Rin_diff =电感/(电感/ 5kOhm)
    Rin_diff = 5k欧姆


    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用