This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:TLV9062DGS的关闭电流

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/630229/tlv9062-shutdown-current-of-tlv9062dgs

部件号:TLV9062

尊敬的专家:

我的客户对具有关机功能的TLV9062DGS感兴趣,并有疑问。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

TLV9062DGS具有关机功能。

停机电流如何?

通常断路电流约为1uA,我想确认TLV9062的规格。

另外,RTM是什么时候?

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当设备处于关闭状态时,TLV9062的静态电流预计约为0.01uA。

    该设备预计将于 2018年年中批量投产。

    请理解,此设备仍在开发中,因此我提供的规格仅是对我们期望从该设备获得的性能的估计。 如果您有兴趣接收 TLV9062S样本,请向我发送私人消息。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    感谢您的回复。

    我了解关闭时的静态电流约为0.01uA。

    我会将您的答案发送给客户。

    如果客户需要样品,我会向您发送一封邮件。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一