在“线程: LM7171QML”中讨论的其它部件
我正在研究更换2005年最后一次供应的过时运算放大器。 它被确定为符合McDonnell Douglas规范(包括MIL-STD-883B筛选)的TX9406B。 尽管'9406'出现在下一个较高装配示意图中,并且在McDonnell Douglas规格中显示为'通用类型',但没有为零件找到数据表之类的文档。 它于1974年左右开始使用,封装在8引脚金属箱中。 它用作差分放大器,驱动一些晶体管电路,以实现CRT中的光束偏转。
我 无权提供图纸,但编制了相关设备要求,以便比较可能的替换件。 该 (Excel) 文件可供使用。 我怀疑最重要的参数是5MHz输出和1GHz增益带宽乘积。 我开始将您的OPA657进行比较,认为它看起来是一个明显的升级,但却被电源限制所限制。 我想如果可以进行一些调整,那么无论如何都需要使用'定制'包装。
如果您愿意提供有关此项目的任何建议,我们将不胜感激。 预计更换的设备将完全符合系统要求,包括飞行测试,因此这被定性为一项远程(扩展工程)任务。
谢谢- Mik